Other Parts Discussed in Thread: ADS1282
上图中所说的意思是输出位数可以设置成24位吧,但是在手册并没有找到相关的设置方法。那么该怎么样设置输出的位数呢。
上图是说上电时会产生reset信号。那么这个reset信号会reset 用于通信的SPI interface吗。同时figure 51中是有clk信号的。假如ads1282上电时没有clk输入会怎么样。还是说clk与电源要同时供应。
Configuration Guide 说上电或复位后,需要重置serial interface。可以toggle RESET或者hold SCLK low,之后再Configure the register。那么,上一个图说的上电时候的internal reset,有没有recover the serial interface。也就是说上电以后还需要再重置spi后再配置寄存器吗,还是直接就可以配置寄存器。
我在写FPGA的程序,有点想不明白,请各位大神指教一下。