This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于adc12dj3200加电顺序问题



最近在使用adc12dj3200做设计,该芯片使用两种电压:1.9V与1.1V。手册上推荐1.9V先于1.1V上电。该上电顺序是必须要准守的吗?如果没有按照推荐的上电顺序设计,此芯片能否正常工作?谢谢

  • 既然手册专门指出了,那是肯定要遵守的,如果没有按照推荐的上电顺序设计,肯定会对芯片的性能造成一定的影响。我们作为使用者,一定要严格按照手册的说明对芯片进行操作。
  • 您好,还是建议按照datasheet上的上电时序要求,保证上电初始化的正确配置,以免由上电时序不当造成的芯片不能正常工作带来的问题。
    有时序要求的我们就尽量按照时序要求来,想1.9V先于1.1V上电,那么VA11和VD11没有时序要求就无所谓了。