Other Parts Discussed in Thread: AFE4410, AFE4420
Hi TI Team,
有以下几个问题,想请教。谢谢
- AFE 4404, AFE4410,AFE4420主要区别只是在于PPG通道,外接PD数量,LED驱动数量和电流这些差别么?模拟前端是一样的?
- 这系列每个LED驱动channel都支持2个LED共阳极连接,对吗?
- AFE4410和AFE4420 都支持多个外接PD,这些分布式PD位置是可以随便放置的么?分布式PD和LED放置,会有很多PD-LED位置上的限制吗?
- 片上可编程滤波器带宽是可以实时调整么?
- DC Offset Subtraction DAC 功能主要是用来起到什么作用呢? 如果芯片能自动调节DC 偏置,是不是对有效利用ADC动态范围。这样DC大致保持在一个大致的水平。在有了这个功能以后,还需要外置mcu动态调整LED亮度,从而调整DC幅度吗?
- 看到有外部时钟同步和片上时钟两种同步模式,能介绍一下这两种模式的区别吗?片上时钟精度能保证么? TI有推荐的时钟同步方案吗,如果优化传感器,加速度计同步采样和定时。