This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AFE4405保密资料

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4405, AFE4405EVM

请问为什么AFE4404不保密而4405保密,二者差别大吗

  • AFE4404 是一款面向光生物传感 应用的模拟前端 (AFE),例如心率监测 (HRM) 和血氧饱和度 (SpO2) 测量。该器件支持三个开关发光二极管 (LED) 和一个光电二极管。光电二极管的电流通过互阻抗放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 代码可使用 I2C 接口读出。AFE 还配有带 6 位电流控制的全集成 LED 驱动器。该器件具有宽动态范围的发送和接收电路,有助于感测超小信号电平。
    AFE4405 是一款面向光生物传感 应用的模拟前端 (AFE),例如心率监测 (HRM) 和血氧饱和度 (SpO2) 测量。该器件支持三个开关发光二极管 (LED) 和最多两个光电二极管。光电二极管的电流通过互阻抗放大器 (TIA) 转换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 编码可存储到深度可编程的 234 采样先入先出 (FIFO) 存储块。FIFO 深度可进行适当分区,以满足某些相位必须存储的需求。FIFO 的内容可使用 I2C 或 SPI 接口读出。这款 AFE 还配有带 8 位电流控制的全集成 LED 驱动器。该器件具有宽动态范围的发送和接收电路,有助于感测超小信号电平。
  • 您好,
    您可以申请下载AFE4405完整数据手册,查看具体特性规格,主要区别:
    AFE4405主要特性:
    1、8 位可编程 LED 电流最高达 50mA(可扩展至 100mA)
    2、支持两路时分复用光电二极管输入
    3、脉冲频率:5SPS 至 1000SPS
    4、采样深度为 240 的 FIFO:可针对各相编程设定分区
    5、I2C, 串行外设接口 (SPI)接口:可通过引脚选择
    6、2.6mm × 2.1mm DSBGA 封装,0.4mm 间距

    AFE4404:
    1、6 位可编程 LED 电流最高达 50mA(可扩展至 100mA)
    2、仅一路时分复用光电二极管输入
    3、脉冲频率:10SPS 至 1000SPS
    4、仅I2C 接口
    5、2.6mm × 1.6mm DSBGA 封装,0.5mm 间距
  • 谢谢,能不能再请问AFE4405EVM开发板什么情况下需要用呢?申请AFE4405技术资料多久可喜审批完呢?
  • 您好,AFE4405EVM 旨在加速与 AFE4405 器件相关的评估和系统开发活动。申请完整版数据手册一般1-2个工作日就可以审批。
  • 感谢您的回复,邮件申请资料回复邮件如下,求问没有通过审核的原因

    ?应该是中文写的清华大学

    谢谢

    company: ????

    country: CN China (简体中文)

    endequip: Civil

    Please find below the custom questions and answers :

    What are you requesting? [Example: Software download, EVM, data sheet, User's Guide, etc.]: data sheet, User's Guide,Software download, EVM

    What is your Project name?: animal fluorescence detection

    What is your planned prototype build schedule/quantities?: finish 5 before 2020

    What is the approximate target date for production?: 2019.6

    What is the expected annual production volume?: 5

    What is your company url:: www.tsinghua.edu.cn

    Manual: Yes

    prod_no: AFE4405-DESIGN []

    ref_url: hpa_mhr