1. I(OUTFS) = 0 dB、-6dB分别是什么概念?
2. 因为使用内部参考源的效果不如外部参考源,所以针对外部参考源,有如下问题:
外部参考源的选择有什么要求?包括其电压值、电压精度、输出电流驱动能力。
3. 能否以单总线模式、并且独立刷新模式(GSET=AGND)运行?
如果可以,能否做到在该模式下2个通道分别刷新?以实现两个模拟输出信号的独立输出控制(输出模拟信号的相位、幅值独立控制)?
如果可以,那么输入数据总线、时钟信号、写信号需要如何配合?
注:
如果能够以单总线模式、并且独立刷新模式(GSET=AGND)运行,并且能够独立控制两路模拟输出信号。那么就可以不必连接通道B的数据总线,这样的好处是能 够节省大量的IO口。所以我们倾向于采用该方式。
谢谢!