Other Parts Discussed in Thread: DAC60504
设计DAC60504的硬件原理图时,我把CS脚和LDAC引脚全部接地了。
看了一下读写时候,异步模式的时候是通过CS的下降沿启动传输,上升沿结束
一个Cycle,并且把DAC Register的数据更新到输出端口。
现在的问题是我选用的DAC60504是QFN封装,CS和LDAC全部接在PCB板地平面
上没办法割线和跳线了。那么我该如何通过SPI接口去操控DAC?
据我了解到这个DAC芯片还有一种同步模式,我看完应该把SYNC寄存器中的DAC_X_SYNC_EN
全部置位1,进入模式。然后把Trigger寄存器中的LDAC位置位1。然后我只要通过三线SPI_SCLK,SPI_MOSI,SPI_MISO即可完成对DAC60504的操作。请问是这样的吗???