TI工程师你好:
我最近在使用ads1219这款模数转换器,遇到一些问题,我是想通过FPGA来读取ADS1219的两路单端的模拟信号,在疑惑是读写流程和使用single-shot模式和continuous的区别,如果我是使用continuous模式,是不是我一开始只要把配置好的数据和START/SYNC写进去,就可以开始continuous转换了? 针对我这个读取单端两路模拟信号,我设计的I2C写读的流程内容如下。
I2C写过程
1.slave地址
2.WREG(40h)
3.configration(通道,增益设置)
4.RREG(用于DRDY状态查询)
5.START/START/SYNC
I2C读取
1.读取DRDY信号
2.根据DRDY有效,写入RREG,来读取每一端的数据
上面是我对ADS1219的读写过程,是先写入(上面的1~5)之后,再执行下面的读取操作(读取是根据DRDY有效进而写入RREG,来读取转换后的DATA的。
请问我这种读写流程是否存在问题呢?continuous模式是否可以读取单端两路模拟信号?还有就是写入的RREG是否可以理解为要读取的data处寄存器的地址?