小弟是新手,碰到一个困惑的问题,前来请教TI的专家。
在ADS1278的数据手册上说到最高信噪比是111dB,而按照S·NR的理论计算公式6.02N+1.76,N为18.1,而Δ-Σ的ADC的SNR由于过采样又提升了一些,那不是说ADS1278的有效采样位数要小于18?峰峰值分辨率不是要更低了。而且ADC的噪声都至少有5.5uVrms,24位采样精度能够达到吗?
另外还有一个小问题: 如果模拟信号链的输入电压的FSR分别为10V,经过放大倍数为0.5的全差分放大器输入到ADS1278,ADS1278输入电压的FSR为5V,那么系统的LSB是10V/2^N吗?前级的噪声记过放大倍数为0.5的全差分放大器,会衰减一半吗?