问题1:A组地址与DAC101C085的设置对应?B组地址与DAC101C081的设置对应?
问题2:DAC101C081的ADR0有三种配置,如框选C所示;其中,floating和GND两种配置,对应的地址相同,如框选D所示,DAC101C081的ADR0配置,实际有效的只有2种?此处写出3中有何意义?
问题3:DAC101C081的地址配置引脚只有ADR0一个,所以也只有框选C所示的3种配置(3种配置以下全是“-”),为什么仍有不同的对应地址?如框选D所示。
问题4:此表格列出了A6-A0的地址位,加上1位读写标志,构成完成地址,如下举例,是正确的吧?
二进制 十六进制
地址例:1000110
写地址:10001100 0x8C
读地址: 10001101 0x8D