This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何使用ADC 執行電流控制?



我有一個需求 

要將 5V /3A 電源 分配給兩個裝置使用,

當然會有優先權的控制,

例如

A裝置 無負載時  B裝置可以使用5V/3A

A裝置 使用5V/1A B裝置可以背控制不超過5V/2A

如果使用Ti 低價產品來實現這樣的設計?

  • 您好,
    TI数据转换这块没有专门的芯片可以实现您的功能,您可以使用两个继电器控制A和B装置电源的通断,另外使用控制器检测B装置的峰值电流,进而根据A和B装置的负载情况,控制两个继电器的开关状态。
    您也可以去论坛电源版块咨询电源工程师,有没有相应的解决方案。