您们好,这段时间我们公司有一个肌电图仪(EMG)的研发项目。因为公司里之前有一款量产心电图仪(ECG)使用的方案 就是ADS1298。我看到手册中有提到ADS1298可以应用于肌电图(EMG)测量。所以我决定就用这个方案。但是我手上掌握的资料较少,任有疑问,希望各位能帮助我。
1:我看到ADS1298手册 芯片框架中 每个通道都有EMI共模滤波的功能,手册中也有提到(9.3.1 输入端的RC 滤波器用作所有通道的EMI 滤波器。–3dB 滤波器带宽大约为3MHz。) 但是在实际测量人体信号中,会有不少50HZ工频 和 其他高低频干扰信号。需要去做滤除。我的问题是ADS1298芯片内部是不是已经具备了自动滤除50HZ工频 和 其他常见高低频干扰波形的能力? 如果芯片没有自动滤除的干扰的能力,需不需要用户自行添加滤波的功能?
2:滤波通常有两种方案,硬件滤波和软件滤波。如果是软件滤波的话,我看到TI的DSP处理器中有这个功能,也提供IIR相关的库。各位觉得,是否可行?