This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于 Δ-Σ ADC的问题

Other Parts Discussed in Thread: ADS1605

我发现普通的Δ-Σ ADC采样频率最高5M, 其带宽(BW)为2.45M(ADS1605).
而对于隔离型 Δ-Σ ADC,其采样频率可以高达20MSPS, 但是带宽只有800K 。  (AMC1304x-Q1)
为什么隔离ADC的采样频率可以如此显著的提高?但是带宽反而降低了? 
为什么隔离ADC都是基于 Δ-Σ 调制器的,其他结构的(比如SAR)没有?
  • 不知道你是怎么发现的,信号源是什么样子的。 通常带宽还与采样精度有关系,隔离却影响不大
  • 你好,
    我在做一个有关电压的隔离测量的项目,需要寻找ADC和隔离器,在选型的过程中,我发现Δ-Σ ADC的采样频率和隔离型Δ-Σ ADC 相差非常大。所以有这个问题。
  • 您好,

    感谢您使用e2echina.ti.com,您的问题我正在处理,我会尽快回复您。
  • 您好,您需要研究ADS1605与AMC1304的数据表,以便更好地了解这些设备的情况。ADS1604是一个完整的ADC,在5MSPS (10MSPS in 2X mode)下提供完全固定的数据。AMC1304只是一个调制器(modulator )-你得到的只是一个数字比特流,仍然需要通过一个数字滤波器,你没有得到完全固定的数据在 20MSPS。这就是为什么AMC1304的带宽要小得多。
    一个SAR 类型的转换器需要区别对待-SAR 转换器采取一个样本,数字化,然后提供一个转换结果。这可以通过隔离的串行接口(CS、SCLK、SDO和SDI,如果其为4线)来完成。
    如果你有不清楚之处请回复。