在我的设计中要用到一个ADC 后面连接一个隔离器和DAC,结构如下:
其中:
ADC:ADS4142
DAC:DAC5672
在ADS4142的数据表第18页, 表4中,tSU和tH是怎么定义的?
此ADC的输出数据是不是只和ADC输出CLK相对应,和原本的输入时钟没有对应关系?
这也就是说如果ADC要和DAC通信,只能将ADC的输出时钟作为DAC的输入时钟,这样DAC才能定位比特流。并且DAC是通过CLK的上升沿来确定数据的位置的。
而不能让ADC和DAC使用同一外置时钟。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
非常感谢解答,
另外,如果ADC输出只参照输出时钟的话,是不是ADC和DAC就不能使用同一外置时钟了?