专家好,我已按照datasheet得原理制作PCB版,调试过程中遇到两个问题:
1、用C8051F020的SPI接口通信,用示波器看SPI输出的时序没问题,但没有数据从DAC1282返回,且输出一直是正电压,没有任何波形,不知道问题出在哪里
2、DAC1282的SYNC口目前为悬空,这样会影响输出吗,我看有的设计图SYNC也接到CLK了,4.095MHz,请问这个接口应该怎么用
3、看datasheet说上电就应该有正弦波输出,但我上电后没有波形,都是直流,请问问题可能出在哪里
ps:DAC1282的设计与推荐原理图相同,5V基准,模拟端5V供电,数字端3.3V供电,模拟和数字地通过零欧电阻连接