你好!因为项目的原因,我需要选择一个ADC芯片,希望ADC达到的要求包括:
- 16路模拟单端输入
- 支持8个通道的模拟差分输入
- 采样精度16位
- 采样速率250 kS/s
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!因为项目的原因,我需要选择一个ADC芯片,希望ADC达到的要求包括:
Hi
如你所选,TI应该是没有完全符合你选型要求的芯片,建议你采用2片ADS8332, Daisy-Chain Mode可以获得16通常的数据转换,但是它是16l路单端输入。
如果您采用的是差分输入,实际上先用运放,后采用8路的单端输入可以,此时只要用到1片ADS8332或者ADS8568
推荐使用2个ADS8568可以满足你所提出来的要求,总共16个通道单端.差分可以8个通道
嗯,您的建议很好,我们打算使用ADS8568这个方案,但是我们又有一个新的需求,就是需要前端有PGA的功能,如果我们有16个channel的话,有没有什么好的TI 的PGA可供选择啊?谢谢!
TI的PGA最多为10个通道的,像PGA116,PGA117。
ads8568可以+/-12V输入的
有什么要求?下面给你参考
现在我面临一个选择,如果使用ADS8568的话,因为这个片子是多路可以同时采集的,但是TI的多路PGA都是带MUX的,这样的话,就把ADS8568的同步功能给废了。所以只能选择一个不带MUX功能的PGA,这样一来我可能要用上16个PGA,16个PGA来控制每个通道,无论从成本上还是从设计上好像都不合适。
现在我面临一个选择,如果使用ADS8568的话,因为这个片子是多路可以同时采集的,但是TI的多路PGA都是带MUX的,这样的话,就把ADS8568的同步功能给废了。所以只能选择一个不带MUX功能的PGA,这样一来我可能要用上16个PGA,16个PGA来控制每个通道,无论从成本上还是从设计上好像都不合适。
Hi
可以上传到论坛上,分享使用经验,以及设计中遇到的问题,大家可以一起讨论。