Other Parts Discussed in Thread: AFE4400, ADS1293, AFE4490
大家好,
TI有没有可以带在人的手腕的腕表或脚腕上的设备,可以检测人的脉搏、心率或其他生命体征的传感器、芯片方案啊?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以看看下面的方案:
http://www.ti.com.cn/solution/cn/medical_meters_portable
另外下面是TI 所有应用方案的链接,之后遇到类似问题直接查找即可:
推荐使用TI的ADS119X或ADS129X系列的心电测量芯片。TI还有测量血氧的完整解决方案AFE4400,同事可以测量心率和脉博。
下面回答你的三个问题
1. 关于接收发射二极管的摆放位置,应放在毛细血管丰富的地方,这个具体知识,可能需要查一下医学方面的资料,或者通过试验确定,反射角度不用太过担心,直接让发射接收二极管平行就可以,这个信号还是很强的。
2. 由于测量血氧的测试,是通过分析计算血液对红光和红外光的吸收不同而得出血氧含量,因此需在得两个透射过来的光信信号。
3. 可以光电式脉搏测试的原理是,心跳时,毛细血管充血,造成组织对光信号的吸收强度不同,则反射回来的光信号强度也会不同,从而得到脉搏信号。这个原理不同于心电测试,不需要向皮肤上贴电极,而得到电信号。下图是我们用AFE4400测得的脉博信号。不知是不是你想要的?
消费类医疗产品一般对功耗要求比较严格,楼主可以评估一下ADS1293,三通道同步采样的心电信号采集模拟前端,每个通道仅0.3mW. 采用5mm x 5mm x 0.8mm, 28-pin LLP封装。http://www.national.com/ds/AD/ADS1293.pdf