This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC5675A时钟问题



麻烦问一下,我现在使用5675A,时钟引脚CLK接到3.3V的CMOS电平上,CLKn通过电容连接到地上,DA输出的时钟为150MHZ,由FPGA提供,FPGA在时钟下降沿打入数据,上升沿开始转换。有时候DA输出有毛刺,和两个时钟引脚的差值400mv-800mv不满足有关系吗?两个时钟引脚的差值400~800mv是对输入差分时钟的限制吗?还是输入CMOS电平也有要求

  • 有时候DA输出有毛刺, 看看是什么时候,发了数据指令后信号变化时,也可能因为线路寄生电感引起毛刺
  • 您好, 时钟输入如果是差分输入的话,为LVPECL电平,共模电压为2V,Vid在400~800mV 之间。 如果是单端输入的话,可以是ECL,PECL,CMOS或者TTL电平都可以,参考Figure 17和Figure 19的单端输入。
    输出有毛刺,建议时钟还是差分输入。 如果方便的话,可以试试。