您好!
我有一个项目需要 实现 接口电压转换 如iic、7916接口, 一边是3.3V to 另一边 1.62V-5.5V电平的任意转换,我看 lsf0108 sn74gtl2003 的约束较多,如压差、最高电压只支持到5V ,不知道能否实现或有更好的方案请帮忙推荐
多谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个项目需要 实现 接口电压转换 如iic、7916接口, 一边是3.3V to 另一边 1.62V-5.5V电平的任意转换,我看 lsf0108 sn74gtl2003 的约束较多,如压差、最高电压只支持到5V ,不知道能否实现或有更好的方案请帮忙推荐
多谢!
好的,但我还有几个疑问
LSF0108假定工作条件:VrefA 0.95V VrefB设置为5.5V, ioA边固定3.3V B边在1.6-5.5V任意变动
1、IO端口上拉至1.65V - 5.5V ,是A B两边任意电压都可以吗,有没有谁高谁地的限制
2、如A边io上拉3.3V B边上拉在 1.6-5.5V间任意变动,VrefB是否可以小于5.5V 比如3.3V
3、VrefA及io上拉与VrefB及io上拉 在芯片使能情况下的上电顺序有要求吗,我需要A边电压固定,B边电压在通讯过程不断改变
4、若B边电压在1.6-5.5V不断变化工作,上拉电阻固定310欧姆行吗,在低电压下会不会减缓上升沿或影响频率
5、这个器件我好像没有找到仿真模型,不知道哪里能下载
6、LSF0204有什么更好的优势吗,如果我想使用4个io的可否相互替换。
非常感谢!
这是LSF应用视频集锦,介绍了LSF转换,多电压转换,上下转换等基础知识。 如果对此有任何疑问,请告诉我。
当VrefA为0.95V,VrefB为5.5V时,您可以将A和B端口上拉至它们之间的任何值。 如果您具有VrefB浮动值,使其为黑白1.65和5.5V,则A和B端口不能超过该VrefB值。 因此,情况2无法完成。
与LSF010x系列相比,LSF0204集成了200kohm偏置电阻。 此外,与LSF010x系列相比,输出EN引脚略有不同。
LSf的仿真模型在以下PF中:http://www.ti.com/product/LSF0108/toolssoftware?dcmp=dsproject&hqs=sw&#desKits
下面是一个普通的TINA模型:2234.LSF0101.TSC
下拉至0V,驱动器必须吸收所有流经LSF的电流,同时保持低电平。 LSF不会将信号驱动到低电平。
请您参考:http://www.ti.com/lit/an/scea056/scea056.pdf
在这种情况下,客户需要使用更弱的电阻(例如1kohm)来降低Vol电平。
您好!
但我还是不明白lsf手册中100M速率是怎样环境实现的。
TXB0108 是否能解决这个问题,或其它芯片适合, 若哪个可以请帮忙给一个 tina 的仿真模型。
非常感谢
TXS0108E 是否也可以,我想对比一下,能否给个tina 仿真模型
多谢
TXB或其他缓冲电平转换器无法处理漏极开路和双向的I2C信号。
LSF能够为推挽信号和漏极开路信号提供50Mbps的支持,但必须在Vccb> Vcca + 0.8V的限制范围内工作。
您也可以考虑将TXS0102用于不具有高速的I2C,并使用TXB0104支持SPI和其他25Mhz速度的推挽信号。
抱歉,我们还没有没有这两种芯片的tina仿真模型。
您可以参考下面各种行业标准接口的电平转换器选择:
对于SPI,SN74AXC4T774适用于1.8 <> 3.3V转换。 但对于更高级别,则需要SN74LVC2T45,SN74LVC1T45器件。