您好!
SN74TVC3306实现 A端口 3.3V 到 B 端口 1.6V - 5.5V 任意转换是否可以这样接,如图,vref是否可以和a端保持3.3V,请帮忙直接给出正确接法,多谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
SN74TVC3306实现 A端口 3.3V 到 B 端口 1.6V - 5.5V 任意转换是否可以这样接,如图,vref是否可以和a端保持3.3V,请帮忙直接给出正确接法,多谢!
为了正确理解,您要在B端获得的电压电平是多少? 是1.6V-5.5V之间的任何地方还是您想要将其钳位到特定电压?
您的应用程序看起来类似于Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)
您将VREF设置为等于CPU的I / O电压水平-请参见参考文档的表3“使用TVC设备的可能的电压转换组合”中的更多详细信息。
您好!
资料已看,但不想vdpu vref vdpu 交叉变化,b端io最高电压需要5.5V,我看上上图说可以通过200k电阻连接3-5.5V(When VBIAS is connected through a 200-kΩ resistor to a 3-V to 5.5-V VCC supply and VREF is set to 0 V to VCC – 0.6 V, the output of each switch has a maximum clamp voltage equal to VREF.),是这个意思吗
a端3.3V b端 1.62 1.8 3.0 3.3 5.0 5.5 V ,vddref 需要固定电压 或随vdpu同步变化,因B端是由外部电压源提供vcc,所以尽量使自由度大些
开始选择了 lsf0108 准备如之前发图接法使用 但是 Ron较大想选择个小点的,同时也考虑过txs txb 但其抗干扰能力较弱,如有其它合适的芯片请帮忙推荐
非常感谢!
您的理解是正确的。
推荐给您一个非常详细的视频系列:
https://training.ti.com/introduction-voltage-level-translation-lsf-family?context=1139264-1134789
该视频系列是LSF转换器系列,但它们的工作原理与该设备完全相同。