This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
以下内容为TI电路,如何通过Tina进行仿真
您好,看到了,是不是想使用TINA 仿真ADS1255 前端OPA2376 的电路仿真?
如果是的话,那可以使用TINA进行仿真,因为OPA2376 是一个2通道的运放,我们在仿真时候可以使用两个OPA376 来替代图中的两个通道就好。
打开TINA,在Tools-Find Component中直接搜索OPA376, 我刚试了,是有这个器件的spice model的,直接插入即可。
然后在TINA中按照这个电路进行搭建,仿真即可。
OPA376在TINA中可以找到,ADS1255怎么弄?需要导入spice model模型吗?还有前段的传感器D1