现在可以通过SPI通信对ADS8168寄存器进行配置和读取,然后我想在Manual Mode下进行采集,现在我疑惑的地方有:
- 在设定好通道后,spi要怎样通信才能获取AD转换值?要使从SDO输出AD值,SDI每次都要输入通道设定指令吗,还是设定之后,SDI随意发送数据都行
- ad转换状态标志有吗,用来判断每次AD转换是否完成(除了判断ready引脚电平这种方式)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在可以通过SPI通信对ADS8168寄存器进行配置和读取,然后我想在Manual Mode下进行采集,现在我疑惑的地方有:
是的,选取通道之后,按照datasheet中的SPI时序进行读写。
输入被拉低多少? 比如选取通道1之后,通道1的输入信号电压被拉低?
谢谢您的回复
您好,在您的帮助下,现在没有外接参考电压的情况下,可以正常使用了,REFIO输出正常
但是我外接一个5V的参考电压,配置完成后,REFIO输出只有4.3V,以此为基准电压,AD的输出结果是对的
但是为什么会出现这种情况呢?