问题1:TSW1400 单独与ADC 4229 连接时,ADC所需的时钟频率低频可以吗?(我用低频的10MHZ时钟,1MHZ的模拟输入,但1400的led3指示灯却是灭的,也就是1400没有接收到4229提供的可用的时钟),另外通过GUI对1400的FPGA进行固件加载时总是出现附件截图中的错误是怎么回事?固件总是加载不成功;
问题2:1400与DAC3152连接时,3152的外加时钟必须是250mhz吗?低频可以吗?(试着通过低频20MHZ的时钟,与1400连接后也是led3状态指示灯是灭的,也是1400没有接收到可用的时钟)
问题3:1400EVM板上的晶振产生的是100MHZ的频率?1400与ADC或者DAC连接时需要对1400与AD 或者DA的连接接口进行设置吗(串行,并行设置)userguide里面没有这方面的说明,JP5--JP7配合U16、U17可以对ADC 、DAC提供3路GPIO信号,这三路信号一定要提供给ADC或者DAC吗?