ADC12DJXX的Demo原理图都是使用的一级1:2的Balun器件,但是ADC12DJXX的datesheet推荐的前端器件还可以使用mini的TCM2-43+等器件。
(1)请问使用TCM2-43+的话,使用一级还是两级TCM2-43+?具体怎么连接?
(2)如果前端使用两级1:1的射频变压器,如TCM1-63AX+,怎么设计连接?
(3)ADC12DJ4000手册中要求所选的Balun的要求在所需的输入频率范围内,相位不平衡必须不超过±2.5°,幅度不平衡必须限制为小于1 dB。但是ADC12DJ4000的demo原理图中选的balun B0430J50100AHF 的相位不平衡和幅度不平衡参数均超出了要求。