你好!我再使用ADS7953时,遇到一个问题,我提供的模拟电压VA为5v,数字电压VBD为3.3v,参考电压为2.5v。
初始化我使用下面两个指令
RESETCMD 0x4000
MANUAL_MODE 0x1840
也就是我使用手动模式,输入范围为2*VREF,我的信号输入电压为0~5v,测试一切正常,
然后我想试试在输入范围为VREF时,我给信号5v,会怎么样?初始化时发送命令0x1800,然后测试,发现获取的最大电压为2.5v,
这时我想把输入范围改回2*VREF,于是初始化时发送0x1840,但是就改不回来了,不管怎么弄也改不回来,测试MXO引脚一直最大为2.5v,
所以我想问一下,输入范围为VREF时,给5v信号会不会损坏芯片?