我用1个ads1220来采集1个两线制RTD温度和1个压力4-20mA数据。如下图
接RTD部分就是跟ads1220的2线制的接线方式。
初始配置采集温度,如下:
AINP=AIN1,AINN=AIN0 PG增益为8,并且启用
使用REFP0和REFN0基准电压,50HZ/60HEZ抑制 低侧电源开关断开 IDAC为1000uA
2线制温度传感器 IDAC1已连接至AIN3 IDAC2禁用 DRDY引脚专用数据就绪
然后当采集完温度后切换如下配置来采集压力值
AINP=AIN2,AINN=AVSS PG增益为1,并且禁用
转换速度为20sps,每次转换时间为50mS正常模式,连续转换,禁用温度传感器,电流源关断
使用2.048基准电压,50HZ/60HEZ抑制 低侧电源开关断开 IDAC为1000uA
同样道理再采集完压力后再配置回采集温度
样板测试没有问题了。在小批试做30pcs时发现了有5pcs出现同样的一个问题。问题描述如下,MCU与ADS1220通讯读取的温度数据为0..我去测量了R111的电压为0了。正常这个位置电压应该为1.65v。看情况是ads1220芯片死掉了。我断电再重启又正常了。而且这个问题出现的没有规律,有的刚刚上电就出现,有的运行到一半出现。现象都是一样,然后都是一样断电重启后马上恢复正常。
请教一下,找不到头绪。