Other Parts Discussed in Thread: ADS8568
各位高手,
ads8568,+-12V, 5V,3.3V,供电,硬件模式,asleep高电平,串行输出
产品量产后,出现10%左右芯片,启动后,spi输出总为高电平,重新上电,可能恢复正常,也可能不正常。
上电后,通过上拉RESET管脚重启后,正常工作。
现已有产品,RESET未连接,无法通过mcu上拉reset复位,所以,想搞明白为什么会出现异常,怎么做其他调整解决启动异常问题。
是否能通过以下来解决:1. 三个电源的顺序?2.standby延时上电?
以上给指点,非常感谢。