在利用IIC进行PGA配置时,遇到了两个问题:
1、date sheet的8.3.15.1说为了使得IIC接口能够访问内存而不是访问测试区域,需要将micro interface control 控制与状态寄存器的micro_if_sel_t位置1,那么在我访问micro interface control的时候,我并没有将micro_if_sel_t位置1,请问micro interface control这个寄存器是特例吗?
2、8.13.15.2中的表5中写的分配给控制和状态寄存器的DI_PAGE_ADDRESS为0X02和0X07,可是在8.5.1.2所给出的表格中,micro interface control这个寄存器的DI Page Address却是0x0,并非0X02或者0X07,导致我需要对micro interface control寄存器进行写操作的时候,找不到该寄存器对应的DI Page Address,从而无法确定从地址
3、通过IIC通信对控制与状态寄存器进行写操作时候,从地址如何确定?寄存器地址就是DI Page Offset吗?能否告知P_GAIN_SELECT和micro_interface_control这两个寄存器的从地址和寄存器地址。
期待您的解答、非常感谢!!