你好,ti,
我今天使用了spi进行与ads1146对通信,但是无法配置寄存器成功,测试条件如下;
start引脚一直拉高,cd一直拉低
上电后,我首先reset,进行芯片对复位,然后发送sdatac命令,发送wreg命令进行寄存器的配置,但是我用rreg命令去读寄存器的时候(发送0xff读取的),11个寄存器都是0,尝试了1.25MHz,625KHz,均无法配置成功,spi的cpol=0,cpha=1,波形我看了示波器也是对的。
请问,在发送命令,或配置期间,有哪些注意事项吗?或者硬件引脚哪里设置不对?请指点一下。
非常感谢!
以下是我示波器的波形图,