This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BP-DAC11001EVM的硬件无法连接,显示Hardware not Connected

Other Parts Discussed in Thread: BP-DAC11001EVM, UNIFLASH

针对于BP-DAC11001A的系统设置,前面软件安装和硬件安装均按照TI公司官网的SLAU806指导说明来操作,包括浏览器扩展和TI Cloud Agent都已安装,电源的引脚也都连接正确,但是最后BP-DAC11001EVM软件的Setup按钮点击后,下方显示Hardware not Connected. Failed to connect.希望能给予解答,真的不知道如何解决了。

  • 您好,
    感谢您对TI产品的关注,您是在登录BP-DAC11001EVM software时,下方显示的Hardware not Connected吗,如像SLAU806文档3.2.1 Starting the Software章节描述,如果Hardware not connected状态在硬件连接后仍然存在,请Options→Serial Port,并将端口更改为带有(Texas Instruments)或ACCtrl标记的其他可用端口,带有这些标签的两个端口中的一个将连接到硬件
  • 之前的问题没说明白,有两个问题,第一个问题:按照Figure 3进行设置的时候,将USB线缆连接到电路板的XDS110端上的端口,电脑设备管理器中显示两个硬件插入,然后进行到Figure 3中的4操作时候,也即USB线缆连接到电路板下方的端口时,电脑电脑设备管理器中无任何显示硬件插入,为什么呢?
    第二个问题:电脑设备管理器将USB线从lauchpad OTG USB端口(U7)连接到PC,BP-DAC11001EVM software的下方显示Hardware not Connected. Failed to connect,不知道是什么原因,为什么呢?
  • 1、您是否安装了 browser extension 和 TI Cloud Agent ?
    2、您是否按照第2.1.2节所述完成 launchpad固件升级,并按照第2.2.1节完成电源和跳线配置,然后按照图5所示连接BP-DAC1101EVM和 launchpad板?
  • 您说的1和2都进行了,还是我说的那两个问题,怎么办呢?
  • 按照我第一个帖子进行操作了,还是不行
  • 针对您的问题,我咨询了美国的工程师,他给出了以下建议:
    首先需按照user's guide描述升级Launchpad固件
    当您第一次将USB连接到XDS110侧时,应该自动检测到 launchpad,前提是cloud agent已安装并正在运行。
    之后,您可以启动Uniflash并开始操作,launchpad将被自动检测到。如果没有cloud agent和browser extension组件,Uniflash将无法工作。
    确保5V-OTG跳线也已安装。
  • 这个操作也照做了,还是跟之前问题一样,能否微信视频指导呢?
  • 抱歉,我手头上没有EVM板,申请EVM板需要一定时间,因此无法验证这些操作,且无法给您微信视频指导。
    在EVM连接到PC之后,您可以附上操作GUI的截图吗?为了更快的解决您的问题,我咨询TI资深工程师,由他为您提供帮助。
    此问题最有可能的原因是未正确安装cloud agent ,请您贴上截图好吗
  • 截图在这里。

  • 截图显示未检测到EVM,您能贴一张Win10中的设备管理器的图片,尤其是USB设备吗?
  •   这个设备管理器的显示

  • 看来Win10中的设备枚举没有问题。
    您能按照下面的步骤重新编程一次吗?
    1、从机器上卸载EVM软件和runtime。
    2、从GUI Composer Library下载EVM软件和runtime文件。
    3、安装EVM软件和runtime(必须安装runtime引擎才能使EVM工作)
    4、按照第2.1.2节中概述的步骤升级Launchpad上的固件(请按照概述的步骤进行操作)
    5、 Cloud agent 安装。在此步骤之后,应该检测到launchpad 板。
    6、加载固件映像并进行验证。
  • 按照指导,重新安装了程序等,但是依然无法控制,可以送去检测一下吗?
  • 您是在WIN10系统上操作的吗
  • 是的,在win10上
  • 您好,在Win10和Win7系统上都运行了,BP-DAC11001EVM还是无法控制,能退货或者换一个新的吗?如何进行呢?
  • 您好,在Win10和Win7系统上都运行了,BP-DAC11001EVM还是无法控制,能退货或者换一个新的吗?如何进行呢?
  • 给您造成的不便,对您表示非常抱歉!
    您是在哪里购买的呢,是在TI store购买的吗,您可以提供您的订单号吗,如比较着急,建议您通过以下方式联系客户支持中心:
    打开网页www.ti.com/csc--> 点击Chat with TI
    客服电话:40-0819-8694 (周一 – 周五 08:00 – 18:00)
x 出现错误。请重试或与管理员联系。