TI工程师, 您好。
我现在准备采用高速AD采集芯片ADS5263,16位4通道,其输出为LVDS差分信号。我们的控制系统主芯片为DSP(比如TMS320F2812)类型。我现在的想法是用一款差分转单端芯片把ADS5263输出来的数字差分信号先转为单端信号,然后送到DSP的数据总线。请问这样应该可以吧?可行的话麻烦推荐专家们一款好用的4通道的差分转单端芯片。期待您的回复。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI工程师, 您好。
我现在准备采用高速AD采集芯片ADS5263,16位4通道,其输出为LVDS差分信号。我们的控制系统主芯片为DSP(比如TMS320F2812)类型。我现在的想法是用一款差分转单端芯片把ADS5263输出来的数字差分信号先转为单端信号,然后送到DSP的数据总线。请问这样应该可以吧?可行的话麻烦推荐专家们一款好用的4通道的差分转单端芯片。期待您的回复。谢谢!
单端信号是什么电平的,比如TTL,ECL等,给你提供一款四路 LVDS转TTL电平的器件DS90C032B,看是否满足你的需求
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90c032b.pdf
谢谢您的回复!不错的芯片。
单端信号接到DSP芯片TMS320F2812上,其输入电平为TTL电平。DS90C032B的供电电压可以是+3.3V吗?DS90C032B的输出信号高电平是不是等于供电电压?因为TMS320F2812为3.3V系统,所以我想让DS90C032B输出的信号高电平直接为3.3V。请麻烦继续指导!谢谢
AD芯片ADS5263与TMS320F2812连接是不是需要一个类似于SN65LVDS94 这样的解串器而不是差分转单端芯片?
你好,你的方案中有如下问题:
1.ADS5263是一颗100M 16bit的ADC,是受管制的,国内应该无法购买。
2.ADS5263输出经过了SERIALIZER,输出为Bytewise and Bitwise Modes,所以并不是转单端就可以直接处理,需要解串。
3.ADS5263输出数据率比较高,高速数据的并行处理不是dsp的强项,c2000恐怕很难处理,请告知你的需求如信号特征,采样率要求我们帮你做选择参考,谢谢。
谢谢 Robin!
您好。因为我们的主控制系统为c2000系列(已经无法变更)。现在我们想扩展4路16位的AD,要求每个通道的采样率大于等于10MSPS,输入信号幅值不做要求(可以转化成需要的)。现在还没找到非常合适的TI的AD芯片。请麻烦推荐几款吧。最好是4通道的,若没有4通道的,2通道或者1通道都行。非常谢谢哦~
请看下面这个系列ads1610
http://www.ti.com/product/ads1610