This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS124S08使用咨询

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

 目前我这边在使用PT100进行温度采集,目前方案选型是使用TI的ADS124S08进行PT100的恒流激励、信号放大以及AD转换,因使用需要一颗ADS124S08需要采集两路PT100(三线制接法)信号,并使用外接高精度电阻提供AD转换参考电平的方式,单路信号的接线示意图如下:
        目前在第二路PT100的转换参考电平选择上有疑问:①、是否与第一路PT100一样外接一颗高精度电阻提供参考电压(这样是两路PT100使用各自的外部参考电压),这样在ADC寄存器配置的时候是否会有问题(在通道切换的时候,需要频繁更改参考电平来源的寄存器值)?②、转换时第二路PT100复用第一路PT100的参考电平,这样精度是否能保证?另外,这时候第二路的外部电阻是否仍需要接呢?
        最后,想知道这颗芯片的综合精度指标,手册上未发现有标注。
  • 您好,
    上面图片中电路您是参考哪里的电路,可以给出来源吗,数据手册图 113.给出了一个 3-Wire RTD Application,它使用了两个IDAC电流源,IDAC1电流同时给RTD 和REF提供激励和产生基准电压,以提供电流源漂移的比率消除。
    我认为使用几个参考电压与怎样使用IDAC有关,IDAC同时作用于RTD 和REF才能比例消除电流源的漂移,才能提供测量精度。
  • 您好,

     图片中的电路来源链接如上,为《具有低侧基准的三线PT100 RTD测量电路》。数据手册图113的这种使用两个IDAC的三线制接法确实可以完全消除线阻影响,但是需要同时使用两路IDAC,目前我这边因为要一个ADC同时采集两路的三线制PT100,所以不太合适。“IDAC1电流同时给RTD 和REF提供激励和产生基准电压,以提供电流源漂移的比率消除。”您这句我还是不太理解呢,如果按照我截图的接法,两路PT100应该怎么设计,谢谢~

  • 数据手册图 113应用,IDAC1和IDAC2的作用在图113上方有详细说明。
    两路三线PT100测量可参考下面链接设计电路:
    www.ti.com.cn/.../zhca923