This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1118和ADS8665芯片电流电压测量模式下如何检测是否连接传感器

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, ADS8665, ADS1118

客户在使用产品时提出了新的需求,希望能区分以下两种情况:

1.设备未正确连接传感器;2.设备已正确连接传感器但输入信号为0。

例如在ADS1120芯片中,有Burn-out Current Source功能用于是否正确连接温度传感器的检测。

我的疑问是:

1. 在ADS1118和ADS8665芯片中,有类似的功能可以使用吗?

2. 若没有,在面对此类客户需求时,一般是通过什么方案解决?可以通过修改外围电路的设计方案来满足需求吗?

谢谢。

  • 您好,
    感谢您对TI产品的关注!
    抱歉,ADS1118和ADS8665没有ADS1120集成的burn-out current sources。
    我们可以把上拉和下拉电阻连接到热电偶上,它们使热电偶偏向中间电源。此外它们还有助于检测传感器开路情况。当其中一根热电偶引线失效断开时,正极输入将被拉至VDD,负极输入将被拉至GND。因此ADC将读取一个满标度值,这将表明您的热电偶有问题。详细见ADS1118数据手册10.2.2 Detailed Design Procedure
  • 您好,

    非常感谢您的回复!

    如您所说,因热电偶的电压信号量是mV量级的,使用上下拉电阻的方案可以很轻易地让ADC读取到满标度值(如64mV、128mV等)。但当使用满标度值为5V、10V的模式测量直流电压信号量时,VDD就必须大于5V或10V才能满足需求。此情况下我能想到的有以下几个问题:

    1.ADS1118手册上说明的最大输入电压信号为6V左右,若VDD必须大于5V保证传感器断开时ADC读取到满标度值,则代表ADS1118可能会长时间处于接收6V电压信号的环境下。同理,ADS8665满标度设置为10V时,可能会长时间处于接收11~12V电压信号的环境下。这种情况是否会对芯片造成如寿命降低之类的不良影响?

    2.使用热电偶传感器时,一般情况下在客户的使用场景中,电压输入信号量不会达到ADC满刻度值,因此检测到满刻度值就几乎等同于热电偶失效断开。但在检测0~5V、0~10V的电压输入信号时,客户很有可能输入达到满刻度值的电压信号。若继续使用上下拉电阻的方案,要如何区分 “传感器异常导致的满刻度” 和 “客户接入电压信号值过大导致的满刻度” 这两种情况?

    因此,我想知道除了上下拉电阻方案以外,还有别的手段能检测传感器是否正确连接吗?若没有,是否有其他型号的芯片拥有支持在0~5V、0~10V刻度下使用的传感器失效断开检测功能?

    谢谢!

  • 1、首先说明一点,ADS1118的最大输入电压信号达不到6V,ADS1118的输入管脚最大输入电压为VDD,VDD供电范围为2V~5.5V,因此输入管脚电压最大到5.5V;
    满量程电压范围可查看数据手册table3,但是请注意:当电源电压低于满标度范围(例如,VDD=3.3 V和满标度范围=±4.096 V),则无法获得满标度ADC输出代码。这意味着失去了一些动态范围。

    2、抱歉,您帖子中说是使用AD采集传感器信号,我想当然的认为您的输入信号达不到电源轨,才推荐了上拉和下拉电阻的方法。
    您考虑的对,如果输入信号范围达到电源轨,ADS1118是无法判断出来的。除了上拉下拉至电源轨的方法外,我考虑不出其他可行的方法。

    关于其他产品的推荐,您提到的ADS1120是支持0~5V输入范围的;模拟电压支持到10V的,除了ADS125H0x,没有其他产品了,但是很遗憾,ADS125H0x没有Burnout Current Source
  • 明白了!
    非常感谢您进行如此细致的回复,受益匪浅。