大家好,我最近用xilinx 的ML605 Virtex6的开发板,DAC转换器用的是TI 的5681z,我产生的信号中心频率大概是8M,带宽是3M左右的扫频信号,理论波形很好,用Matlab多次仿真了,但是DAC出来的信号质量很差,我想是不是我没有配置好,或者有其他问题导致的。
说明如下:
1 我用FPGA产生的信号,用 ti dac5681z evm评估板作为DA转换。
2 我用FPGA内部产生的时钟 dac随路时钟给的是40M,与FPGA产生的数据同源,我用40M的采样时钟供给 ti dac5681z evm 做为采样时钟,时钟质量相当好。
3 电源用的不是开关电源,都是几千块钱一台的特别好的电源,没有任何问题。
4 信号用一台安捷伦的仪器,生成比特文件后 da出来 信号质量很好。
5 TI公司在中国为什么连个电话技术支持都没有啊???!!! 哎 我的电话13621876343
6 附件中是我的配置 是不是哪地方没有配置好,还是其他原因?