This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1298前端可以增加个高通滤波器吗?

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

你好老师,我可以在ADS1298前端硬件上加个0.5HZ高通滤波器吗?对电路有影响吗?因为我现在采集的原始8导心电基线都很高。还有一个问题为什么我做24小时心电数据采集的时候心电模拟仪设置是心率60为什么总有几个异常心率那?这个原因一直没有找到?异常心率.docx

  • 您好,
    我们通常建议在输入端使用抗混叠滤波器器,防止高频信号“折叠”回采样频带。加高通滤波器的话,会导致导联脱落检测功能不能工作,因为导联脱落检测功能实现了一个直流电流来测试电极的连接,所以它不能与高通滤波器一起工作。基线的去除可以在数字部分处理掉,若基线漂移,则通常是由电极的阻抗变化引起的,即电极脱落且连接不牢固。
    关于异常心率,您可以使用示波器同时观察心电模拟仪的输出,排除心电模拟仪的问题,另外就是有可能是后期数据处理造成的
  • 排除心电模拟仪的问题了,我们有很多滤波器,为了降低功耗我用的内部时钟有影响吗?总会有几个异常点无规律分布。基线的去除在数字部分处理是怎么处理,一般用什么算法?

  • 使用内部时钟应该没有影响
    采集数值减去这个基线值就可以了