请问:ADC的静态指标有专用的分析工具吗?该指标很少在评估ADC指标时使用,是否该指标不重要,应用中什么情况下需要评估该指标?
另外ADC的SNR = 6.02*N + 1.76 +10*log10(fs/2BW) 当被采样信号为单音时 该BW为多少?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你所说静态指标指INL, DNL么.如果你所采的信号为低频信号则要关注这些指标,谢谢.
BW是感兴趣的最大带宽,既算SNR的带宽
你这是属于高速ADC应用了。
应该这么分析:
FS=96M BW=4.8M,所以Nyquist Zone BW=96M/2=48MHz
假设该高速ADC给出的Nyquist Zone内SNR值是66 dBFS,那么对于ADC来说你真实的信号带宽SNR值就是66+10lg(48/4.8)=76dBFS.
你输入的4.8M的信号幅度必须大于-76dBFS 。否则你输入的信号就会被ADC底噪淹没,无法解调。
这个10dB的处理增益与FPGA滤波器数字增益无关,是纯粹的ADC带宽换算增益。真正意义上的处理增益应该是系统信号的解调处理增益。
以WCDMA为例,其处理增益为10*lg(3.84M/12.2k)=25dB, 其解调门限为6。这意味着WCDMA信号可以比噪声低25-6=19dB,依然可以解调。但是该前提是WCDMA信号进入ADC时,信号强度必须大于ADC 3.84M带宽对应的噪声+解调门限。
这些增益都与FPGA完全无关,也无需FPGA来保证。FPGA的阻带滤波器是排除干扰信号用的,抑制度越高越好,具体看你的FPGA可利用资源有多少。
这个10dB的处理增益,应该是FPGA的数字滤波器把fmax~fs/2范围内的噪声滤除后,噪声变为滤除前的fmax / (fs/2) 倍 而引起的吧?这样理解应该是和FPGA的滤波器有关?
“以WCDMA为例,其处理增益为10*lg(3.84M/12.2k)=25dB, 其解调门限为6。这意味着WCDMA信号可以比噪声低25-6=19dB,依然可以解调。但是该前提是WCDMA信号进入ADC时,信号强度必须大于ADC 3.84M带宽对应的噪声+解调门限。”
上述的“但是该前提是WCDMA信号进入ADC时,信号强度必须大于ADC 3.84M带宽对应的噪声+解调门限。” 怎么理解?此时不考虑处理增益吗?
谢谢!
指标书上测得的SNR是ADC整个奈奎斯特域噪声的积分值。是个合值,并非你对应带宽的的底噪值。
简单来说,假设ADC噪声密度是-150dBFS/Hz, 采样为200MHz,那么其SNR就是150 - 10lg(200M/2)= 70.
而你实际信号带宽只有5M,所以你在ADC里面对应的真实信号底噪应该是-150+10lg5M=-83dBFS@5MHz.
这里83-70=13dB的增益只是带宽换算增益,在ADC内部就存在的。FPGA所做的数字滤波器处理是将这5M以外的东西全部滤除(不止是底噪还有其它的阻塞信号与干扰信号)。不存在所谓的处理增益。处理增益是对调制信号的数据率换算而言的。WCDMA信号数据率是3.84M,而其码域最后处理数据是12.2k,所以才有这个高达25dB的处理增益。这个处理增益是不以你FPGA或ADC的设置而变化转移的,是这种信号算法所具有的固定处理增益。例如WCDMA双载波是7.68M带宽,但是其处理增益依然是25dB(因为此时数据率变成了2*12.2k),并不是你FPGA把滤波器带宽增加了一倍,其处理增益就会跟着变化的。所以所谓信号处理增益和FPGA滤波器是无直接关系的。
第二问题,要考虑处理增益。只是考虑的方式不同。
假设ADC的噪声密度是-150dBFS/Hz,其3.84MHz对应的噪声是-84dBFS@3.84MHz. 本来由于WCDMA固有的25dB处理增益与6dB解调门限,在无其它干扰信号的前提下只要输入WCDMA信号的功率大于-174(常温热噪声)+ 10lg3.84M (换算成WCDMA带宽的热噪声) - 25(固有处理增益)+6(解调门限) =-127dBm即可解调。
但是这是不可能的,因为ADC对应WCDMA信号的底噪是-84,算上满量程+7dBm(ADC输入100Ω阻抗匹配), 对应的底噪就是-77dBm。如果输入的有用信号小于-77dBm就直接被ADC的噪声给覆盖了,信号根本无法解调还原出来。这就是为什么在无线通信里面,ADC前面要加大量增益并尽可能降低噪声系数的原因。目的就是尽可能的降低ADC底噪的影响。当然这是针对小信号而言,对于大信号反正,输入信号大于-77dBm了,ADC可以还原原始的输入信号了。