1.输入范围:-2.048V~+2.048V,ADS1247供电+/-2.5V;
2.配置:内部参电压,PGA GAIN=1,采样率1kHz;
采集结果和六位半表比对:
六位半半表测量结果 | ADC采集结果(dec code)
-0.1145mV | 16776425
+2.0425V | 16722900
如果按照手册给出的电压计算公式,无法识别极性和大小。手册中规定+FS:000000h~7FFFFFh,-FS:FFFFFFh~800000h。
问题是:如果测量想双极性输入,并获取正确的测量结果,是不是需要对FSC寄存器进行配置,让ADC识别输入的电源是否为双极性?