您好:
请教一下各位前辈,我是新手,使用F28M35设备上的SPI接口连接ADS1220,采集单端信号,DSP上一个SPI接口并联挂载了5个SPI设备,调试ADS1220时,将其他SPI设备片选拉高旁路。上电之后,ADS1220的DOUT脚为高电平,读0x00配置寄存器(发送0X20),DIN脚波形正常,但是DOUT脚持续高电平,是否是ADS1220芯片有问题?或者电路驱动能力不足?还是其他的一些问题,还请大家不吝赐教~
附件波形图中:
1通道为DIN,2通道为DOUT,3通道为SCLK
代码用的ADS1220官方代码。