This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC7750 供电电源超过30V被烧毁

Other Parts Discussed in Thread: DAC7750

根据DAC7750的资料,AVDD支持工作范围10~36V,极限电压40V。

我的电路中没有使用的内部DVDD电源,外部对AVDD供电,在30V以内工作都是正常的,但是超过30V,芯片就立刻被烧掉,重复该实验两次,芯片都被烧掉了,这跟文档参数不符。

希望可以对此给出说明啊!

  • 您好,
    感谢您对TI产品的关注!
    您的电路图是怎样的呢?
    您的意思是AVDD超过30V时,一上电DAC7750立刻被烧毁?那么您可以用示波器看一下AVDD/DVDD的上电波形吗,我怀疑与上电的瞬态有关系
  • 不是,没有开关电源过程,所以肯定不是浪涌烧的。做实验用的可调电源,电源从12V开始逐渐增加,直到30V之后,芯片就烧了,可调电源的输出电压已经验证过,是准确电压。
  • 我的电路如下:

  • 图片没有显示,请使用回复对话框右下角“使用高级编辑器编辑文本”,上传图片附件才能显示

    AVDD在30V以内输出是正常的?您是怎样判断芯片已经烧了?

    下面帖子中的现象有您的类似,在AVDD 、GND之间和 IOUT 、GND之间加TVS管看是否解决问题:
    e2e.ti.com/.../788057
  • 1、AVDD在30V以内输出电流是正常的,超过之后芯片烧毁,烧毁现象:1)芯片无电流输出,有发热;2)设备的整体功耗电流增大100mA;
    2、这个问题,不是说加TVS保护避免被烧的问题,而是你们的芯片没有达到标称参数的问题,这才是严重的!你们的芯片根本达不到36V工作电压。
    这是严重的质量问题,难道不值得你们认真对待吗?
  • 希望你们可以尽快给一个确定的答复啊,即使你说:资料写错了,芯片不支持30V以上供电,也可以,这样我们后续如果继续使用心理也有底,不能就这样糊弄过去就算了啊。

  • 首先抱歉回复晚了
    我们没有客户反馈说DAC7750的工作电压达不到36V,数据手册中写供电电压范围AVDD是10 ~ 36V,DVDD是2.7 ~ 5.5V都是做过测试的

    出现您说的这两条现象
    -------1)芯片无电流输出,有发热;2)设备的整体功耗电流增大100mA;-----------
    后,DAC7750断电再重新上电,是不能正常工作了吗

    异常时,ALARM管脚您有外接上拉检测其输出状态吗

    DACx750建议的电源顺序是首先启动模拟AVDD电源,然后启动数字电源DVDD。只要AVDD在50µs内上升到至少5 V,DVDD也可以首先出现。如果这两个条件都不能满足,TI建议在AVDD和DVDD稳定后,通过SPI总线发出软件复位命令。