Dear team,
我这边目前对VSP5640 AFE的一些基本介面间的功能都有确认function 正常, 例如与VSP5640 AFE 之间的SPI 的read or write都可以正常的控制,可以写入& 读出我们预期的暂存器值, 我也有测试过切到LVDS 的测试mode, 在control board的ASIC 端可以收到对应的test pattern 的资料, 接着试着跑gray or color 300 DPI mode scan, 我也能有对应的影像输出了, 但是在LED1, LED2, LED3 (对应到我们的CIS_LEDR, CIS_LEDG, CIS_LEDB)碰到一些问题, 我想知道如果CIS module厂把他们的CIS_LED 设计成共阳极( D5V), 然后透过VSP5640 AFE 的LED1, LED2, LED3来控制点灯的话, 我们对LED_EN_POL 的设定应该是要设成active high or active low?
因为我们发现如果我们只点LED1单灯源来进行测试时, 我们的LED_TG的pulse high点越长, 出来的影像却是越暗, 点越短出来的影像却越亮的现象,与我们预期的不一样, 所以点灯设定这边的逻辑, 我们不是很熟悉, 想请教一下.
谢谢
Kane