我使用ADS1293EVM运行官方提供的例程snac054,在运行demo-app03时,程序没有做任何改动,发现程序运行之后,得到ECG CHANNEL的ADCOUT和理论计算ADCOUT的值不一样,我想知道问题出现在什么地方了?我是这样做的,在ADS1293EVM的IN1接入400mv电压,IN2接入0v电压,按照ADCOUT公式(ADS1293数据手册的17页Equation11,参考电压外接2.4v,ADCMAX=0xB964F0 )得到的数据是0x92C53E,但程序得到的值是0x74BE36,二者相差很大。只有IN1接入0V电压,IN2接入0v,理论计算和程序得到的值近似相等,我在测试过程还发现一个现象,当IN1接入1.9v及更高的电压,IN2一直保持0v,程序获得的ADCOUT等于IN1输入0v电压,IN2输入0v时,程序获得的ADCOUT值,这又是为什么?差分输入电压范围: ±400mV 怎么理解,上面的操作已经超出了这电压范围?