This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC7731通电损坏问题

Other Parts Discussed in Thread: DAC7731

 DAC7731在焊接到电路板后,第一次上电芯片损坏。输出电压恒为6.5V左右,不可控。有没有遇到过类似问题的?

  • 您好,
    感谢您对TI产品的关注!
    您是怎样判断“第一次上电芯片损坏”的?
    您的上电顺序是怎样的?
    电源顺序对于确定DAC的正确启动非常重要。必须遵循以下供电顺序:首先是VSS,然后是VDD,然后是VCC。此外,每个电源必须在其斜坡启动100ms内达到电气特性表(见第3页)中规定的值。
    您使用的内部参考基准电压,您实测输出是多少?
  • 您好,您的上电时序是怎么样的?有没有按照这个上电时序进行?
    The following supply sequence must be followed: VSS (device substrate) first, then VDD followed by VCC. In addition, each supply must reach the values specified in the Electrical Characteristics table (see page 3) within 100ms of its ramp start.
  • 我一共焊接了20块电路板,电路板焊接好后,接通电源,有四块测量DA输出约为6.5V 左右,其余为0V。其中输出6.5V的芯片电压无法调节,而正常的电路板-10V——+10V输出可调。至于上电顺序还没太注意,现在应该是同时上电,我是不是可以更换每个电源口的滤波电容来控制上电顺序?内部基准10V。损坏后的芯片8.9.10引脚内部电阻变小了一半。
  • 现在是同时上电,之前没注意上电还分顺序,现在电路板已经投产,那我是不是可以通过更换每个电源口的滤波电容来控制上电顺序?
  • 您好,电源端的滤波电容是用来滤除纹波的,不能改变上电时序。
  • 同样的电路设计,有的可以正常工作,那么异常的板子很可能是焊接问题造成的,所以请检查异常板子的焊接情况
    关于上电顺序的控制,您可以使用延迟芯片或MCU控制供电电路的使能管脚来实现
  • 谢谢 ,我再研究研究!
  • 好的 谢谢 会按您说的去尝试下
  • 多问一句,电路原理图是没问题的吧?
  • 您好,按照您的电路,是需要配置为-10V~10V的输出范围是吧?Vref和Rffset悬空没问题。
    另外,REFout和REFin接在一起即可,不需要通过电容接地。
  • 您好,REFout和REFin这里您是参考了数据手册Figure 14的低通滤波电路,所以这里电路也 没问题。
  • 您好 想问下DAC7731焊接温度是多少
x 出现错误。请重试或与管理员联系。