This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1211U 出现上电后 DRDY信号不下拉和配置不上



ADS1211U 出现两种问题,一种是 配置不上,配置50Hz的数据率,结果配置不上,另一种是DRDY上电后 不变低,买的这一批芯片有不少出现这两种情况,不知道坛友们有没有相似的问题,是电路设计问题还是程序上 有不足,程序在好的芯片上是可以测量的模拟值的。

  • 您好,DRDY一直为高,首先检查寄存器的配置是否正确,比如写入了哪些寄存器,看读取的时候是否和写入的一致。

    第二,DSYNC引脚有两个作用,一个是同步作用,一个是ADC复位作用,检查下此引脚电路连接,低有效,它需要上拉,如果接低电平,相当于ADC一直处于复位状态,无法正常转换,导致DRDY一直为高。