This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
以上三者是什么关系呢?怎样选用和匹配?ADC的动态输入范围一般都有多大的?谢谢
ADC的输入范围,主要是基准源决定,一般FSR(满量程输入范围)由+/-Vref/Gain决定。具体情况看ADC的参数。
ADC的信噪比参数,更重要。ADC的真有效位ENOB=(SNR-1.76)/6.02
高速ADC与低速ADC在这里关注的地方不同。
高速ADC非常关注匹配。满量程FS power= 10*lg[1000*(Vpp^2)/(8R)]。其中R为ADC在应用中频的等效电阻与ADC外输入电路匹配电阻的并联值。
动态参看指标书SFDR指标。对于位数在高数ADC里只关心实际的SNRFS。而SNR< 10*lg(2π*f*t)。f为ADC输入中频,t为采样时钟与ADC孔径不确定性的均方根总抖动。
不同的ADC,其注重的参数也不同。对于低频和直流信号采样的ADC,主要关注ENOB来确定ADC的有效位数,而对于交流信号采样的ADC主要关注SNR,确定ADC的精度,需要结合输入信号的特征。ADC的动态输入范围需要根据基准源来确定,满量程输入即为与基准源同幅信号输入。