在使用DAC8771这款芯片的时候 使用的电路原理图如下 (使用内部DVDD,VPOS和VNEG使用buck-boost供电)。
问题1:我上电的时候,VPOS电压+3.3V,VNEG+0.43V.我看了DAC8771数据手册的7.3节 正常电压VPOS-0.3-------+33V。VNEG电压-18V-------0V。这里可以判断出电路有问题吗?
问题2:我只要打开DAC输出通道;VOUT输出电压一直是3.0V左右。调节0x05数据寄存器的值电压输出不会变
问题3:DAC8771我已经成功通信,可以往寄存器写数据并且将寄存器的值读出来。但是我读0X11设备ID寄存器的时候读出来全是零
问题4:出来量VPOS和VNEG电压 还可以在哪看出硬件说有问题?
谢谢大家指导一下小弟 小弟万分感谢。