This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC81416EVM+USB2ANY 我想使用labview编写控制程序,对高电压输出模块进行控制

我在TI官网下载了配套DAC81416EVM的用户接口软件,但是这个软件不能满足我的测试需求,我想使用Labview编写程序,按照我的需求对DAC81416EVM进行控制。我在官网没有查到DAC81416EVM的用户软件开发驱动程序和编程说明手册,请问能否提供?

  • 您好,
    感谢您对TI产品的关注!
    TI已提供了DAC81416EVM GUI,这个软件不满足您的什么测试需求?
    DAC81416EVM GUI的安装使用在DAC81416EVM 用户指南里有说明:www.ti.com.cn/.../slau777a.pdf
    我不确定TI是否提供了labview的应用程序接口,我需要确认下
  •    您好,感谢您的回复!

       我需要将DAC81416EVM和一台数据采集设备集成到一个LABVIEW软件中,实现连续扫描测试功能。因此,我需要控制DAC81416evm连续输出一系列等差电压,在输出每个电压后进行信号采集,这个功能GUI是没有的。

     希望您帮我问问,是否可以提供labview应用程序接口。

    谢谢!

  • 抱歉,TI还没有为DAC81416EVM在LabVIEW中编写任何应用程序接口