This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TLV320AIC3104 断电后,输入与输出声音串扰问题及POP声问题

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

你好,
           
          1)  想请问一下,TLV320AIC3104 在断电后,输入与输入之间,输入与输出之间,输出与输出之间,各通道的声音存在串扰的问题,这是芯片本身存在的问题,
     还是我们电路设计上有问题?麻烦帮看一下,附件是关于TLV320AIC3104的原理图,谢谢。
2)上电瞬间 3104输出有POP的一声,请问可以抑制或消除吗?
  • 您好,
    感谢您对TI产品的关注!
    1)“TLV320AIC3104 在断电后”是指TLV320AIC3104没有供电吗? 您是怎样确定“输入与输入之间,输入与输出之间,输出与输出之间,各通道的声音存在串扰的问题”?
    2)仅在上电瞬间有POP吗?您的上电顺序是什么样的?
  • 您好:

    1)是的,TLV320AIC3104没有供电,举个例子,IN1LR输入信号,可以在HPLOUT HPROUT HPLCOM HPRCOM 有输出信号,另外,在IN1RP IN2L IN2R通道也可以输出声音。

    2)上电顺序 IOVDD /AVDD/ DRVDD --> DVDD(3.6SMS)

  • 1、在掉电期间,器件的寄存器是默认值,PGA是mute状态、ADC channel是power down状态、DAC data-path is off状态,应该不会由器件的输入流经输出。这种情况很可能是走线比较近,或者通过地平面耦合进去的
    2、电路在加电时开始工作,音量控制应处于静音状态,然后逐渐到所需的音量水平。在掉电时,逻辑首先将音量降低到静音水平,然后关闭电路。