This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS5204

Other Parts Discussed in Thread: TLC5510

最近在做毕业设计,有用到TI的好多芯片,可是有几个问题想请教一下?

1.很多芯片(ADS5204\ADS5103\THS1215\TLC5510)都没有提供Spice模型,这个就没有办法进行仿真?根本不知道电路是对的还是错的?

2.看了文献中的参考设计,可是不能仿真总是感觉无法预知电路的准备性?

 

  • ADC一般是没有Spice模型的,关于应用电路,可以参照它的datasheet上的参考设计电路图和EVM板上的电路。尤其EVM板的电路是由TI的工程师设计并严格测试的。一般EVM板的电路的用户手册中会有测试结果。这个电路是完全可信的。

    相对你的应用,推荐自己参照EVM板电路实际搭电路实测一下。

  • 你好,请问您最后搞定ADS5204了没,我研究了几个月也没弄好......我应该按照Datasheet的要求输入了模拟输入和数字输入。

  • 建议 将你的问题详细描述发上来看看

  • 首先外围电路是按照datasheet接的,参考的Figure10+Figure11的方式(内部参考),其中Figure10中的C1、C2电容datasheet没给,我用的10μ和0.1μ。另外,AD的CLK我是用单片机给的40M,STDBY,PWDN_REF,OE都用单片机给低电平。CS,SCLK,SDI用单片机按照时序给高低电平以满足40M工作模式,我用的飞思卡尔XS128单片机,(3.3V供电,它的数字输出也是3.3左右,应该满足AD的输入要求)写控制字的频率应该是1M多,远低于20M。我现在用信号发生器给一个方波(最值在1V到2V之间),DA0~D09的输出不正确(我的想法是如果给一个峰峰值达到AD参考电压的方波,那么AD应该周期性输出0和1023,所以10个输出管脚的波形应该都是和输入占空比一样的方波,而如果调整输入的最值,输出的管脚中就有一些会产生变化,而现在我给一个比较大的方波输入,大多数管脚输出的是高频杂波,高位的一两个管脚好像和输入的波形基本一样,但是也不太稳,而且如果我将输入的最大值变得很小的时候,即数字输出理应恒小于512的时候,DA9依然是个方波)。最后,我的供电和地给的不是很严格,供电端数字模拟没有严格区分,AVDD、DVDD、DRVDD都接一起了,而DVSS、DRVSS都当成数字的接一起了,再加一个1欧电阻接上AVDD以隔离。