This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1110 ESD 不正常

Other Parts Discussed in Thread: ADS1110

目前我的一个设备使用了ADC芯片ADS1110,在打外壳静电的过程中,ADS1110不正常。具体如下:

设备信息:

1、设备是220V供电,3PIN的插头,设备带等电位线,工作时,等电位线要接大地。设备的3PIN插头的地与等电位的地以及PCB板弱电部分的GND是连接在一起的。

2、设备外壳的金属部分也是连接到大地上的。由第1条可知,外壳的金属连接和3PIN插头的PE以及PCB弱电部分的GND和等电位的地都是连接在一起的。

现象:

1、静电枪6kV,打到外壳的金属部分,ADS1110工作异常。静电枪打完后也不能恢复正常,需要重新启动设备,ADS1110才能正常工作。

2、通过示波器测量发现,发生异常后,ADS1110的IIC的SDA电平不正常,高电平只有不到1V,正常是3.3V。并且ADS1110的IIC无法正常响应。

  • 您好,
    您的PCB板的地是怎样与机壳地或等电位线连接在一起的?
  • 直接通过导线连接在一起的,18号线
  • 刚才我又补充了一个图片,那个就是在打完静电以后,示波器测的波形,SDA信号电平很低,只有1V。只有重启设备之后ADS1110才能正常工作。
  • 打完静电以后,ADS1110工作异常,说明是静电对ADS1110造成的异常。如果机壳地与大地没有可靠连接的话(无法及时将静电泄放至大地),且PCB板的地与机壳直接相连的话,那么静电就直接打在了电路板上,对电路板的工作造成异常。建议检查机壳是否与大地可靠连接,另外建议PCB板的地与机壳地通过一个高压薄膜电容(1~100nF/2KV)并联一个大电阻(1M~2M)连接,避免机壳与大地不能可靠连接(比如接地棒周围土壤太干燥或接地螺栓生锈或松动等)出现问题
  • 您说的这是一个思路,我有试过加一个高压薄膜电容(没有并联电阻),但情况依旧。机壳是配有接地线的,可以肯定的是机壳肯定是和大地是可靠的连接的。
    假设把PCB板的地和机壳的隔离开可以通过ESD试验,那么设备中带有一个串口通讯,那么串口中的GND也是和PCB的GND是连接在一起的,串口也需要打静电试验,这样一来静电还是可以直接打到了PCB板的GND上面,那这个串口需要怎么处理呢?
    有没有可能通过加一些静电保护器件的方法来通过ESD试验?
  • 1、如果只加一个高压薄膜电容的话,那么电路板的地是浮地,静电枪打入电路板的静电电荷无法释放,会积累起来,达到一定程度会在电路板与机壳的绝缘最薄弱处瞬间释放,电流很大的,可能会损坏放电处附近连接的元器件,并联电阻的目的是让静电电荷慢慢消耗在电阻上。
    2、抱歉,我对通过ESD试验没有相关经验,下面链接是TI的ESD 保护相关文章和视频,其中讲了一些ESD保护管的参数和ESD保护管的选择,希望对您有帮助:
    www.ti.com.cn/.../support-training.html
  • ESD已经通过了,问题是因为在用ADS1110时候,它的地和PCB的地隔开了,用一个磁珠最终连在一起,怕PCB的地对ADS1110有干扰。就是这个磁珠导致ESD过不了,并且EFT也会有影响。今天把磁珠换成0R的电阻,ESD过了,一点问题没有,并且EFT也过了。
  • 很高兴您的问题得到解决,感谢您的反馈