Part Number: ADS114S06
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, ADS124S08, ADS114S08

ADS114S06提供的Demo软件中没有找到相应的头文件,搜索也是搜索不到相应的头文件的,一个个文件里面看也没有找到。我准备要移植到项目里面了,但是这些没有头文件,没有定义的宏,肯定会报错的。能否帮忙提供一下支持。谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ADS124S08.h 文件涵盖 ADS114S08 和 ADS124S08 系列器件。 每个设备没有单独的头文件。 配置寄存器映射相同。 对于 ADS114S06 (或 ADS124S06) ,您需要通过与datasheet进行比较并确认那些不适用的定义来更改 .h 文件。
对于 INPMUX (0x02) ,您需要对 AIN6 至 AIN11 的条目进行注释。 对于 IDACMUX (0x07) ,您需要对 AIN8 至 AIN11 进行注释。
24-bit版本和 16-bit版本之间的唯一其他区别是 OFCAL 和 FSCAL 寄存器。 对于 16-bit版本,寄存器 0x0A 是reserved (对于 24-bit版本为 OFCAL0) ,同时 0x0D也是reserved 的 (对于 24-bit版本为 FSCAL)。
/* Comment out the following code */
#define OFCAL0_ADDR_MASK 0x0A
#define OFCAL1_ADDR_MASK 0x0B
#define OFCAL2_ADDR_MASK 0x0C
#define FSCAL0_ADDR_MASK 0x0D
#define FSCAL1_ADDR_MASK 0x0E
#define FSCAL2_ADDR_MASK 0x0F
/* and/or replace with the following for 16-bit versions of the device */
#define OFCAL0_ADDR_MASK 0x0B
#define OFCAL1_ADDR_MASK 0x0C
#define FSCAL0_ADDR_MASK 0x0E
#define FSCAL1_ADDR_MASK 0x0F
抱歉,对这些代码的解析我无法提供帮助,如果您对ADS114S06寄存器的配置或读取时序存在问题,我可以给您提供一些建议
关于模拟SPI的例程,也没有,您可以咨询下您所使用MCU的技术支持,看他们是否可提供