最后一个关键就是基准源引脚上的电容。下面我们以一个实例来确定这个电容的容值。一般在SAR-ADC的datasheet中会给出这个电容的推荐值。我们在设计时,尽可能选择这个值或以上的电容。如果小了会出现问题。下面先解释原因。
由于SAR-ADC在每个转化周期过程中都会从基准源引脚抽取电荷,基准源引脚电容,电荷的减少,必然会引起电容电压的降低。这个由公式,当Q发生变化时V也会发生变化。如下图所示
在最坏的情况下,这个电容电压的减小,不能及时得到前面buffer的调整。即不能及得由buffer给这个电容充电。这是由于buffer的响应速度限制。这就使得在转化开始到结束基准源的电压已经发生了ΔVref的变化。要使得这一变化对ADC无影响,这就要求ΔVref<1/2LSB。
限制条件已经建立了,我们就可以推算出这个电容的值。首先我们要知道整个转化过程中,从基准源中抽取了多少的电荷 。下图是ADS8326的datasheet中给出的基准源平均电流。计算时,都用最坏情况分析,从datasheet中可知,最大电流是220uA。
下面一步就是找出ADC的throughout rate。也就可知完成一个转化最快需要4uS。(一般最坏情况,都是在最高转化速率时出现)
由上面的两个数据,就可以计算出ADC在完成一个转化输出时,需要的总电荷
Q=Iavr x T = 220uA x 4uS
由于这是一个16bits的ADC,当输入FSR为5V时,一个LSB的电压值为
LSB=FSR/2^16 = 76uV.
则1/2的LSB为38uV.
再由电容的定义公式
那就要求C > ΔQ/ΔV = 220uA x 4uS/38uV=23uF
我们进行保守设计。就把上面的值再提高一倍,并选用E24标准中的电容值那就是47uF。如下图是datasheet中给出的参考设计电路图,图中基准源引脚的电容值即为47uF。这个电容值,是由上面的推算得来的。
还有一点,就是关于这个电容的特性。这个电容需要有一点的ESR,以保证前面buffer的稳定,对于OPA350推荐选ESR>0.2Ω
最后我们总结一下SAR-ADC基准源电路设计的注意要点,也是基本步骤。
(1)根据基准源在转化过程中需要的电荷,以及ADC一个LSB所对应的电压值,计算出所需的电容价。把这一个过程放在第一步,是因为它太重要了,需要注意的,这个电容需要有一定的ESR以保证前面buffer的稳定性。
(2)选择合适的运放做buffer,这个运放需要低offset,低噪声,温漂的运放。带宽要宽到在采样保持过程能够给后面的电容充电到误差小于1/2LSB,甚至更小。
(3)选择基准源,关于基准源以成本允许的情况下,尽量选温漂小的基准源。关于基准源可以参照相关应用文档。
(4)给基准源Trim引脚加电容。
(5)基准源输出引脚,加具有一定ESR的电容。
(6)在基准源输出端后加低通滤波器。以滤除基准源的噪声和不稳定造成的噪声。
回part I
常被忽略的那80%重点,SAR-ADC 电压基准电路【TI FAE分享】